我们今天能为您提供什么帮助?

当负荷电流低于NSX断路器上Ready指示灯限制值时,怎样激活LED灯?

问题描述:
当负荷电流低于NSX断路器上Ready指示灯限制值时,怎样激活LED灯?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

有两种方式。
方式一:安装一个24V DC外部供电模块,此时需要外加24V电源接线端子。因为这个电源接线端子仅能装在Mic5/6脱扣单元上,所以这种方案只适用于Mic5/6的脱扣单元;
方式二:连接一个可以用来监控脱扣单元的袖珍电池模块。