我们今天能为您提供什么帮助?

袖珍电池模块的限制热记忆功能可以取消吗?

问题描述:
袖珍电池模块的限制热记忆功能可以取消吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可以取消。
对于正在启用限制热记忆功能的电池模块,再次按下限制热记忆功能按钮(如图中4)就可以取消;
对于正在运行中的设备,将滑动开关(如图中3)移动到中间或右侧,或是直接将电池模块从测试端口断开,也会取消限制热记忆功能。
图像1.jpg