NSX电子脱扣单元上的LED指示灯分别表示什么意思,当负荷过低时如何激活?
问题描述:
NSX电子脱扣单元上的LED指示灯分别表示什么意思,当负荷过低时如何激活?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
对于配电保护的电子脱扣单元MIC2,MIC5和MIC6系列上面会有Ready >I(不同额定电流的断路器,I不一样,以断路器上标识的具体值为准), Alarm >90, %Ir >105三个LED指示灯:
Ready>15A灯为 LED准备就绪指示灯(绿色),即电流大于I,指示灯才会亮,当电子脱扣单元准备好提供保护时缓慢闪烁;
Alarm >90灯为LED过载预警指示灯(橙色),即负载超过lr设定值 90%时,长亮;
%lr >105灯为LED过载报警指示灯(红色),即负载超过lr设定值 105%时,长亮。
对于电动机保护专用的脱扣单元,MIC1.3-M上面只有Ready >I(同上)指示灯,MIC2,MIC5和MIC6上面会有Ready >30A和 Alarm %T>95两个LED指示灯:
Ready>I灯为 LED准备就绪指示灯(绿色),即电流大于I时指示灯才会亮,当电子脱扣单元准备好提供保护时缓慢闪烁;
Alarm %T>95为过载温度报警LED指示灯(红色),当电动机热像超过lr设定值得95%时常亮。
当负荷电流低于限制值时,要激活LED灯,可以:
安装一个24V DC外部电源模块;
或者在检查维护时,连接一个可以用来监控脱扣单元的袖珍电池模块。
是否有帮助?