我们今天能为您提供什么帮助?

在NSX通讯方案中,NSX接线占用断路器NSX哪些电气附件的位置?

问题描述:
在NSX通讯方案中,NSX接线占用断路器NSX哪些电气附件的位置?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX接线安装位置跟NSX壳架电流及通讯方案有关:
(1)对于NSX100/160/250,仅针对MIC5/6控制单元的NSX,其NSX接线单独使用(实现遥测、遥调功能),占用OF2的位置;而包含有遥信的通讯功能,NSX接线一般与BSCM配合使用,NSX接线占用SD的位置。
(2)对于NSX400/630,仅针对MIC5/6控制单元的NSX,其NSX接线单独使用(实现遥测、遥调功能),占用OF4的位置;而包含有遥信的通讯功能,NSX接线一般与BSCM配合使用,NSX接线占用SD的位置。