NSX电动操作机构电气接线中,合分闸回路可以串入辅助触点吗?
问题描述:
用一个OF实现一个防止NSX重合闸功能的方案:A2出来接BPF,然后接OF的常闭点12;A4出来接BPO,然后接OF的常开点14.公共点11接火线。 这样用BPF合闸后,断路器合闸,OF常闭变常开,再按合闸就没用了。分闸的时候也一样.这个能实现吗?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
这种方案是可行的。国内大多数客户在断路器的分合闸回路里面都会串OF的常开常闭点,目的是:
1、防止分合闸线圈长期带电,烧毁线圈。施耐德NSX的电动操作机构,或者MT的分合闸线圈都可以既响应脉冲信号,又响应自保持信号的,所以不串OF的常开常闭点也可以的。
2、防止分合闸按钮同时带电造成断路器不停的重复分合闸。 因为NSX的电动操作机构没有电气闭锁的功能,当同时按分合闸按钮的时候,断路器会不停的分合闸。如果在分合闸回路串入了OF的常开常闭点的话,可以防止分合闸回路同时带电使断路器不停分合闸损坏断路器。
是否有帮助?