我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX开关的欠压线圈MN的动作阀值该怎么确定?
问题描述:
NSX开关的欠压线圈MN的动作阀值该怎么确定?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX开关是符合GB14048标准的;

在NSX样本中对其动作特性附图及描述如下:

在GB14048.1-7.1.3中说明如下:

在上面的描述中与样本的描述是一致的,而在G14048.2-8.3.3.8也进一步补充如下:

亦即如果MN线圈电压在70%Usmin时,MN线圈不动作;但如果在35%Usmax时,MN线圈动作使开关跳闸。

同时当电源电压大于等于85%Usmin,小于110%Usmax时,需保证断路器能合闸。