我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vigi NSX/CVS/ EZD与NSX/CVS/ EZD,外形尺寸是否相同?
问题描述:
Vigi NSX/CVS/ EZD与NSX/CVS/ EZD,外形尺寸是否相同?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

Vigi NSX100-630是在NSX100-630断路器的基础上下端加装vigi模块,尺寸不同;

Vigi CVS100-630也是在CVS100-630断路器的基础上下端加装vigi模块,尺寸不同;

Vigi EZD160-250与EZD160-250:E/M分断 3P的尺寸不一致,厚度相差8mm, E/M分断4P以及S分断的是一致的;

Vigi EZD400-630是在EZD400-630断路器的基础上下端加装vigi模块,尺寸不同;