NSX Mic6系列脱扣单元的接地故障保护如何进行测试?
问题描述:
NSX Mic6系列脱扣单元的接地故障保护如何进行测试?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX Mic6系列有接地故障保护,并且此保护可以关闭。接地故障保护的测试只能通过液晶屏来实现,具体的操作流程如下:
先按
键进入瞬时测量值显示模式,再按
选择接地故障电流测量值,按
使用接地故障保护测试功能,此时液晶屏上显示“tEST”并且“OK”图标闪烁,再按
开始接地故障测试,断路器脱扣,液晶屏上会显示“triP”,再按
来复位接地故障脱扣屏幕,此时“RESET ? OK”图标闪烁,再次按
确认复位。
是否有帮助?