我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX加AD外部供电模块后怎么接线?
所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

1)在没有加通讯和FDM121的情况下,NSX Mic5/6系列可以加AD外部供电模块给脱扣单元供电,此时需要加24V DC 电源接线附件,它一端插接在脱扣单元上,另一端接在AD外部供电模块上(如图1)。对于NSX100~250,24V DC 电源接线附件安装在OF2的位置;对于NSX400~630,24V DC电源接线附件安装在OF4的位置,其订货号是LV434210。
2)若外加了通信选件,则不需要加24V DC 电源接线附件,AD外部供电模块的输出直接与Modbus通信模块连接(如图2),从而给脱扣单元、FDM121和BSCM模块来供电。
3)若只外加了FDM121,也不需要加24V DC 电源接线附件,AD外部供电模块的输出直接与FDM121连接(如图3)。

图1

图2

图3