我们今天能为您提供什么帮助?

NSX脱扣单元上的液晶屏怎么通过硬件来锁定和解锁?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX脱扣单元上液晶屏通过硬件的锁定有两种方式:如果按键超过5分钟没有使用,则该锁将被自动激活;同时,也可以通过脱扣单元上的微动开关(位于透明的铅封盖内)来进行锁定,具体操作就是用一个较细的工具顶一下这个微动开关(如下图);
液晶屏通过硬件的解锁也有两种方式:其一通过脱扣单元上的微动开关(位于透明的铅封盖内)来进行解锁;另外还有一种方式是调节透明铅封件中的旋钮。