我们今天能为您提供什么帮助?

Vigirex互感器一次侧安装是否需要考虑方向?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

Vigirex互感器检测的是回路中电流的矢量和,一次侧安装不需要考虑方向。Vigirex可使用互感器有3种,分别为矩形互感器/封闭式环形互感器/分裂式环形互感器,其接线端子编号有如1/2/3或T1/T2/T3或M1/M2/M3几种,接线方法一样,均是只接前两个端子(1/2或T1/T2或M1/M2),第3个端子悬空(不用接地)。