我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SM6柜安装图中没有专用的二次线电缆沟,如果进行柜间的电气连锁应该如何安排二次线的走线?
所属产品线:
SM6

解决方法:

SM6柜是没有专用的二次电缆沟的,因为如果要进行电气连锁则一定有控制回路,这样柜中应该已经定制了二次室,而SM6的二次室是相通的,可以通过二次室进行二次室的连接。如果没有二次室则只能通过柜外上部走线。