我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
P127 自动重合闸过流触发配置没有问题,为什么注入电流测试启动不了重合闸功能?
问题描述:
P127 自动重合闸过流触发配置没有问题,为什么注入电流测试启动不了重合闸功能?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

客户并没有启动总保护出口RL1控制断路器分闸,而是使用自定义继电器输出关联至I>以及tI>,并且tI>设置为0.3S。I>跳开断路器后,切断故障电流,tI>会返回,从而不能激活重合闸功能。将I>的输出取消后,重合闸功能正常。