FA348130
FA348130
我们今天能为您提供什么帮助?
MICOM P521的IP防护等级是多少?
问题描述:
MICOM P521的IP防护等级是多少?
所属产品线:
MiCOM Px20
解决方法:
前面板部分是 IP52,防尘防水
后部防护是IP10
首次发布日期:
2018/5/11
修订日期:
2020/6/19
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
MiCOM Px20
探索更多
范围:
MiCOM Px20