Vamp 50系列的保护输出继电器的定义及端子号?
问题描述:
Vamp 50系列的保护输出继电器的定义及端子号? 所属产品线:
Vamp 50 系列解决方法:
Vamp50系列保护共有5个可配置的输出继电器,和一个单独的自检输出继电器。
跳闸继电器 T1 – T4 (端子 X3: 10-17)
告警继电器 A1 (端子 X3: 7-9)
自检输出继电器 IF (端子 X3: 18-20)
跳闸继电器与告警继电器的主要区别是其节点容量不同,特别是应用于直流回路中,跳闸继电器的接点容量远高于告警继电器。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。