电力参数测量仪测量的功率和电能为负值,原因是什么?
问题描述:
电力参数测量仪测量的功率和电能为负值,原因是什么?所属产品线:
电能测量; iEM3000; 多功能电力参数测量仪; PM5350; PM800; PM700; PM1000/DM6000解决方法:
电力参数测量仪表如PM800系列、iEM3200系列等测量的功率和电能显示为负值,如果参数设置正确,原因为电流互感器接反。此时需要检查互感器的接 线,确保CT的一次侧电流从同名端进,二次侧电流从同名端出。例如若一次电流由P1流向P2,则相同相位的二次电流应由S1流出至外接回路,在从S2流入绕组,正常的互感器一次接法是经P1进P2出。
如果P1和P2接反,需调换其方向或者将二次侧的S1、S2反接。
是否有帮助?