PM5350设置不同背光关闭时间和屏幕超时时间后,屏幕如何显示?
问题描述:
PM5350设置不同背光关闭时间和屏幕超时时间后,屏幕如何显示?所属产品线:
PM5350解决方法:
PM5350背光关闭时间可调时间范围0~60分钟,设为0时禁用超时;屏幕超时时间可调时间范围0~60分钟,设为0时禁用超时。
1)如果将背光关闭时间和屏幕超时时间均设为0,此时屏幕将一直正常显示如图1:

图1
2)如果将背光关闭时间设为0,而屏幕超时时间均设为非0的时间,那么达到屏幕超时时间后,屏幕将显示白屏,直到下一次按键操作如图2:

图2
3)如果将背光关闭时间和屏幕超时时间均设为非0的时间,那么达到背光关闭时间和屏幕超时时间后,屏幕将显示黑屏,直到下一次按键操作如图3:

图3
4)如果将背光关闭时间设为非0的时间,而屏幕超时时间均设为0,那么达到背光关闭时后,屏幕将显示背光关闭状态,直到下一次按键操作,如图4:

是否有帮助?