我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MC08的数字输出能否改为保持型的?
所属产品线:
MC 多回路监控单元

解决方法:

MC08的数字输出缺省配置为脉冲输出,脉冲持续时间为200ms。可以通过设置脉冲持续时间来改变数字输出的模式:脉冲持续时间=0时,数字输出运行在普通继电器模式;冒充持续时间>0时,数字输出运行在脉冲继电器模式。

可以通过修改MC08的寄存器0202-0209九个寄存器的数值来设置脉冲持续时间。