我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样将寄存器数据类型为Mod10(如PM800电能寄存器数据)的数据转换成十进制?
问题描述:
怎样将寄存器数据类型为Mod10(如PM800电能寄存器数据)的数据转换成十进制?

所属产品线:
PM800

解决方法:

以64位(4个字)数据为例进行说明:

寄存器地址从高到低排列:R4、R3、R2、R1

将其解析为10进制:R4*10,000^3 + R3*10,000^2 + R2*10,000 + R1

对于长度不同的数据解析方式类似,如48位:R3*10,000^2 + R2*10,000 + R1