我们今天能为您提供什么帮助?

PM500仪表如何复位电能数据?

问题描述:
PM500仪表如何复位电能数据?

所属产品线:
PM700

解决方法:

操作步骤如下:

1.按prog键至少3秒,然后需要输入code,按右键一次,按上键一次,然后按回车键进入编程模式

2.按下键找到reset

3.按右键一次,然后按下键找到要复位的电能,按右键一次,然后按下键,选为YES,按回车键。重复第三步,直到5个电能值全部复位

4.按prog键至少3秒退出。