我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2300通讯参数默认为254 ,3, 0代表什么意思?
问题描述:
DM2300通讯参数默认为254 ,3, 0代表什么意思?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

第一位表示设备地址,范围1-254;

第二位表示波特率,0,1,2,3分别代表1.2k,2.4k,4.8k,9.6k;

第三位表示校验方式,0,1,2分别表示无校验,奇校验,偶校验。

DM2300通讯参数默认为地址254,波特率9600,无奇偶校验。