我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2350电度量冻结解冻功能是什么含义?
所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

DM2350支持电度量广播和普通冻结解冻功能。广播解冻时,不需要返回报文。当上位机发出冻结命令后,读取的所有电度量为冻结时刻的数值,而装置内部电度量计数继续进行,如果要刷新上报数值,上位机必须发出解冻命令,这样方便用户统一抄表。