我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM1000电能读数与CT接线的关系?
问题描述:
PM1000电能读数与CT接线的关系?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

不正确连接 CT 会导致电力读数不准确。 如果电力参数测量仪电力读数不正确,则很有可能是 CT 接线错误。 如果一个或两个 CT 反向, 则电能参数仅会累计一个相值。 如果 CT 的两个或所有相反向, 则电能不会累计。 ( 将不测量电能输入) 。

要在安装电力参数测量仪后检查 CT 的极性, 只需查看相 W( 瓦) 读数以确认每个读数是否是正数( 假定您正在使用电能) 。 如果其中一个 W 读数是负数, 则表示该特定相 CT 反向且必须校正。 另一方面如果您输出功率, 则三个相 W 读数肯定都是负数。

使用 CT 连接电力参数测量仪时, 您必须保持正确的 CT 极性。 CT 极性取决于 CT 引线的正确连接, 还取决于缠绕导体时 CT 朝向的方向。 CT 上的圆点必须朝向线侧; 对应的次级连接必须连接到电力参数测量仪上相应的输入端。