我们今天能为您提供什么帮助?

PM1000/DM6000仪表设置CT/PT一次侧电流时,如数值需设到1KA/KV以上如何设置?

问题描述:
PM1000/DM6000仪表设置CT/PT一次侧电流时,如数值需设到1KA/KV以上如何设置?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

以PT一次侧设置为例,如果用于10KV系统,首先按下图步骤进入设置菜单,找到V.PRI菜单默认415.0V,按向右健后,光标将在4上闪烁,依次按向右健四次后,光标将在小数点上闪烁,再按向上键小数点将向右移,此时可以设置四位数值。如继续按向上的键,屏幕左侧将出现K,此时可以设置XX.XX KV电压,CT一次侧设置同上。