问题描述:
PM1200仪表通讯读线电压值为什么在220-480之间变化?如果读取寄存器地址从3903开始,读取43个字为何返回83 02?所属产品线:
PM1000/DM6000解决方法:
1.因为线电压的数据类型为32位浮点数,因此需要将读取的双字按照双精度浮点数转换。

2.PM1200寄存器数据均为浮点数或长整形,每个都占两个字,43的字长肯定不对,应该为偶数值字长。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.因为线电压的数据类型为32位浮点数,因此需要将读取的双字按照双精度浮点数转换。

2.PM1200寄存器数据均为浮点数或长整形,每个都占两个字,43的字长肯定不对,应该为偶数值字长。
是否有帮助?