我们今天能为您提供什么帮助?

用于恶劣环境中HMIGTO触摸屏的防护罩的型号是什么?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

用于恶劣环境中HMIGTO触摸屏的防护罩的型号是:
HMI GTO1300 / HMI GTO1310 HMI ZECOV1;
HMI GTO2300 / HMI GTO2310 HMI ZECOV2;
HMI GTO3510 / HMI GTO4310 HMI ZECOV4;
HMI GTO5310 / HMI GTO5315 HMI ZECOV5;
HMI GTO6310 /HMI GTO6315 HMI ZECOV6。
下图以HMI ZECOV6为例: