我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vijeo Designer中,如何从runtime 中修改和备份配方组?
问题描述:
在Vijeo Designer中,如何从runtime 中修改和备份配方组?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

目的:在目标机器的 Runtime 中或在设备上更改配方,就可以执行一个上载操作。
具体操作如下:
在【导航器】窗口中,右击配方组并选择【上载配方组】;

注意事项:
1.您仅可以上载配方至它被创建的工程中。 不可上载配方到其他不同的工程中。
2.上载配方组后,配方组中个别配方的名称会恢复为它们的默认名称。 例如,如果您上载的【饼皮】配方组包含三个配方 — 薄饼皮、厚饼皮与平饼皮 — 上载后显示在【配方编辑器】中的配方名会显示如下: 配方 1、配方 2 与配方 3。 然而,配方的语言标签导入正确。 例如,如果语言是英语与法语,每一种语言下的配方标签会分别显示 Dough 和 Pâte。