我们今天能为您提供什么帮助?

新买的触摸屏,可以直接下载程序吗?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

新购买的屏内部是有Runtime,可以直接下载程序。如果下载不了程序,有可能是软件版本和屏的Runtime版本不一样。如果需要单独安装Runtime,具体步骤如下:在计算机的开始菜单---所有程序---Schneider Electric---Vijeo Designer---工具---Runtime安装程序---选择触摸屏型号---发送(在此过程中触摸屏不能断电)。