我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Pro软件中可以添加TSXCAY21,但是添加不上TSXCAY42是怎么回事?

问题描述:
在Unity Pro软件中可以添加TSXCAY21,但是添加不上TSXCAY42是怎么回事?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

由于TSXCAY21/22,TSXCFY11/21是单槽模块,所以对槽位没有要求,但是在TSXCAY33/41/42以及所有的TSXCSY模块都是双槽模块,添加时要间隔一个槽位进行添加就可以了。