我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity 软件中勾选"application diagnostics"选项后为什么在Diagnostics Viewer 窗口没有任何诊断信息显示?
问题描述:
Unity 软件Project Settings---General---PLC Diagnostics界面中勾选"application diagnostics"选项后为什么在Diagnostics Viewer 窗口没有任何诊断信息显示?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在PLC Diagnostics界面中有两个选项,如果勾选"System diagnostics"选项后,系统诊断相关信息将自动显示在Diagnostics Viewer 窗口中,无需用户编程。如果勾选"application diagnostics"选项后,用户还需编程诊断DFB,如果仅仅只做配置勾选而不定义诊断DFB,则相关信息是不会显示在Diagnostics Viewer 窗口中的。