我们今天能为您提供什么帮助?

Unity中如何做类似西门子S7的指针功能?

问题描述:
Unity中如何做类似西门子S7的指针功能?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

要实现类似西门子STEP7软件中S7里面的指针功能,也就是可以随着一定条件(一般是时间间隔)自动从一个字内的从低到高依次读取。在我们的Unity内可以用GET_BIT功能块来实现:

我们通过计数器和读取位的功能块实现了以1秒为时间间隔的自动字中取位并输出,结果如下: