我们今天能为您提供什么帮助?

Unity pro软件中,功能块XBE和功能块XDROP的区别?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

XBE功能块用于编辑 Quantum(主)模块机架扩展的配置数据,随后由比例调整 EFB 使用这些数据。
为了配置 Quantum(主)模块机架扩展,将 XBE 功能块插入配置段。它在QUANTUM功能块的相应 SLOTx 输出连接到其 SLOTx 输入。I/O 站的模拟量模块的配置功能块或DROP功能块将连接到其 SLOTx 输出。

XDROP功能块用于编辑远程或分布式模块机架扩展(通过模块 XBE)的配置数据,随后由模块配置 EFB 处理这些数据.要配置模块机架扩展,将配置段中的 SLOT 输入连接到DROP功能块的功能块 SLOT 输入。XDROP 功能块输入的编号必须在 DROP 功能块的 NUMBER 输入处输入。I/O 站的模拟量模块的配置功能块将连接到 X_SLOT 输出。
注:DROP功能块用于编辑远程或分布式 I/O 站的配置数据,随后由模块配置 EFB 处理这些数据。用XDROP功能块就必须要有DROP功能块一起使用。