问题描述:
客户在应用M340的PTO模块BMXMSP0200时,没有执行其他的模块直接进行速度控制,在Unity中在线监视的故障菜单 会报出“无效的顺序指令”如何处理? 所属产品线:
Modicon M340解决方法:
虽然在BMXMSP0200的使用中,模块给驱动器的“使能”输出信号可以不接线。但是在运动控制前要将模板型变量".DRIVE_ENABLE_LEVEL"一定要先置为1. 这表示在模块给了驱动器使能信号后才,进行运动任务的执行。这是必须的步骤。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
虽然在BMXMSP0200的使用中,模块给驱动器的“使能”输出信号可以不接线。但是在运动控制前要将模板型变量".DRIVE_ENABLE_LEVEL"一定要先置为1. 这表示在模块给了驱动器使能信号后才,进行运动任务的执行。这是必须的步骤。
是否有帮助?