问题描述:
如何用BMX MSP 0200控制一个脉冲输入接口为5V差分信号的第三方步进电机驱动器?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
BMX MSP 0200是集电极开路的输出类型的PTO模块,不能直接连接脉冲输入接口为5V差分信号的第三方步进电机驱动器,需要用一个USIC的集电极开路转5V差分信号的适配器来转接信号,型号为VW3M 3102。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BMX MSP 0200是集电极开路的输出类型的PTO模块,不能直接连接脉冲输入接口为5V差分信号的第三方步进电机驱动器,需要用一个USIC的集电极开路转5V差分信号的适配器来转接信号,型号为VW3M 3102。
是否有帮助?