Quantum CPU 使用GET_TS_EVT_Q功能块与X80远程站中的BMXERT1604T通讯时,ADR管脚如何填写?
问题描述:
Quantum CPU 使用GET_TS_EVT_Q功能块与X80远程站中的BMXERT1604T通讯时,ADR管脚如何填写?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
GET_TS_EVT_Q功能块的ADR管脚需要使用ADDMX功能块,如下所示:

ADDMX功能块的IN输入管脚(‘1.4.1{192.168.10.2}\\0.3.0’)含义如下:
-
1: 140 CRP 312 00模块的机架号,模块位于本地1号机架
-
4: 140 CRP 312 00 模块的槽号,模块位于4号槽位
-
1: 140 CRP 312 00 模块的通道号,必须设置为1
如图所示:

-
{192.168.10.2}: ERT模块所在远程机架上BMX CRA 312 10 模块的IP地址
-
0: ERT模块位于X80远程站的机架号,模块位于0号机架
-
3: ERT模块位于X80远程站的槽位号,模块位于3号槽位
-
0: ERT模块的通讯端口号,固定设置为0
如图所示:

是否有帮助?