我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340串行链路模块BMXNOM0200规格上有两个串行口,但是硬件上为什么有三个RJ45型接口?
所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

本模块带有两个专用于串行链路的集成通道

通道0:可以在软件配置中选择RS232和 RS485。注意:一次只能激活一个端口。硬件接口如图中的COM Port0(配置后可以选择接RS232或接RS485);

通道 1:只有RS485。硬件接口如图中的COM Port1。