GV2、GV3电动机保护用断路器如何选辅助触点?
问题描述:
GV2、GV3断路器的辅助触点如何选型,GV2、GV3断路器的辅助触点如何动作?所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV3电动机断路器解决方法:
GV2、GV3电动机断路器的辅助触点有三大类,瞬时触点(GVAE*、GVAN*)、故障触点(GVAD*,GVAD*同时包含瞬时和故障触点)、短路触点(GVAM*),这三类触点的动作特性如下图:

三类触点的动作特性表如下:
| 触点类型 | 手动分合闸 | 热过载 | 短路 | 欠压脱扣 | 分励线圈分闸 |
| 瞬时触点 | 动作 | 动作 | 动作 | 动作 | 动作 |
| 故障触点 | 不动作 | 动作 | 动作 | 动作 | 动作 |
| 短路触点 | 不动作 | 不动作 | 动作 | 不动作 | 不动作 |
常见的触点型号及说明如下:
注意:以下触点不能与GV3ME系列断路器搭配使用。
| 型号 | 触点描述 | 触点功能 | 安装位置 |
| GVAE1 | 瞬时触点 | 1NO或1NC(可以切换) | 前面 |
| GVAE11 | 瞬时触点 | 1NO和1NC | 前面 |
| GVAE20 | 瞬时触点 | 2NO | 前面 |
| GVAN11 | 瞬时触点 | 1NO和1NC | 左侧 |
| GVAN20 | 瞬时触点 | 2NO | 左侧 |
| GVAD1010 | 故障触点+瞬时触点 | 故障触点(1NO)+瞬时触点(1NO) | 左侧 |
| GVAD1001 | 故障触点+瞬时触点 | 故障触点(1NO)+瞬时触点(1NC) | 左侧 |
| GVAD0110 | 故障触点+瞬时触点 | 故障触点(1NC)+瞬时触点(1NO) | 左侧 |
| GVAD0101 | 故障触点+瞬时触点 | 故障触点(1NC)+瞬时触点(1NC) | 左侧 |
| GVAM11 | 短路信号触点 | C/O(1个NO和1NC,NO与NC有公共端) | 左侧 |
是否有帮助?