VARIO负荷开关在柜门安装或导轨安装时,其螺钉端子块的方向如何调整?
问题描述:
VARIO负荷开关在柜门安装或导轨安装时,其螺钉端子块的方向如何调整?所属产品线:
进口Vario 负荷开关解决方法:
VARIO负荷开关既可以柜门安装,也可以导轨安装,但是在两种安装方式下其接线端子螺钉方向应该是相反的,方便使用螺丝刀接线。该负荷开关含可拆卸的螺钉端子块,更换螺钉端子块方向的方法如下:首先将螺钉按逆时针方向松到位,推动端子块,取出端子块,然后旋转180°方向,推入安装端子块即可。
1.如下图,导轨安装时,端子块螺钉在手柄侧。

2.如下图,面板安装时,端子块螺钉在手柄相反一侧。

其它附加模块,如VZ2,VZ7等的端子块更换方向的方法类似。
是否有帮助?