我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LUB电动机启动器和LTMR电动机管理控制器使用外部互感器时如何连接?
问题描述:
Tesys T 和 Tesys U 使用外部互感器时如何连接?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器; TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LUB电动机启动器保护38A以上(400V)电动机时,需要使用外置电流互感器,使用外部互感器时,将外部互感器二次侧电流接到控制底座LUB*上(还需再配置1个控制单元),电流互感器的接线如下图:

LTMR电动机管理控制器保护100A以上电动机时需要使用外部互感器,将外部电流互感器二次侧穿过LTMR控制器内置的互感器(外部互感器二次侧导线从S1出来穿过LTMR后回到S2),如下图:

:电流互感器二次侧端子需要接地,参考上图的S2端子接线图。