ATV61、ATV71变频器定义了4-20mA丢失速度保持功能,为什么速度给定切换功能无效了?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器定义了4-20mA丢失速度保持功能,为什么速度给定切换功能无效了?应该如何设置?所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
出于安全的考虑,如果激活了4-20mA丢失管理功能,并且4-20mA信号丢失,则速度给定Fr1和Fr2无法切换,这是ATV61/71变频器固有的,无法通过参数设置处理。
是否有帮助?




出于安全的考虑,如果激活了4-20mA丢失管理功能,并且4-20mA信号丢失,则速度给定Fr1和Fr2无法切换,这是ATV61/71变频器固有的,无法通过参数设置处理。
是否有帮助?