我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器怎么实现加减速和预置速度的切换?
问题描述:
ATV71怎么实现加减速和预置速度的切换?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

由于预设速度功能只有在FR1和FR1b有效,端子加减速只能在FR2有效,若要实现两个功能的切换,必须切换给定通道。例如:

1. 将FR2(给定2通道)设置为Updt(加减速),将Usp(加速分配)和dsp(减速分配)分别分配端子。例如:Usp=LI2、dsp=LI3

2. 根据需要的速度个数,将SP2(2个预置速度)和SP4(4个预置速度)分别分配端子,例如:SP2=LI4,SP4=LI5,

3. 将rFC(给定2切换)分配一个端子,例如rFC=LI6。

使用预置速度时,将LI6置0

使用加减速时,将LI6置1