我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德变频器故障记录中有显示故障发生时间吗?
问题描述:
施耐德变频器故障记录中有显示故障发生时间吗?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

ATV630,ATV930,ATV610,ATV340,ATV320变频器在搭配使用VW3A1111高级面板时,面板内部有时钟,可以记录故障发生时间。

ATV61,ATV71变频器加了可编程卡(VW3A3501或VW3A3521)后也可以设置日期和时间,因为可编程卡里带有时钟,可以记录故障发生时间。