我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
客户使用ATV71变频器的FIPIO通讯卡(VW3A3311),其地址如何设置?
问题描述:
客户使用ATV71变频器的FIPIO通讯卡(VW3A3311),其地址如何设置?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

VW3A3311通讯卡上有个8位的拨码开关,拨码开关位于上方=OFF=1,拨码开关位于下方=ON=1,下图给出了所有可以配置的地址与拨码开关的位置关系(从左至右为拨码开关的1-8位)。

注意:在FIPIO上,地址0用于作为总线管理器的PLC,地址63保留用于编程或者操作者终端,所以这两个地址不能使用。