我们今天能为您提供什么帮助?

变频器IMC卡型号VW3A3521S0已经停产,如何替代?

问题描述:
变频器IMC卡型号VW3A3521S0已经停产,如何替代?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

SATV-IMC卡型号VW3A3521S0已经停产,其替代产品是GATV-IMC卡,型号为VW3A3521,它可覆盖VW3A3521S0的所有功能。

新型号VW3A3521可用于Somachine V3.1,如果其固件版本高于或等于V1.1IE36,可直接使用Somachine中的AFB功能块;如果固件版本低于V1.1IE36,可把版本软件升级到V1.1IE36后再使用AFB

新上市的Somachine V4.1支持GATV-IMC卡型号VW3A3521,但不支持老型号VW3A3521S0