问题描述:
ATV71变频器可以用简易面板来做IGBT测试吗?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
可以,将[1.8故障管理](FLt-)→[IGBT测试](tIt-)→[IGBT测试](Strt)设置为[Yes]后可以使变频器在通电时以及每次发送运行命令时对IGBT进行测试。如果出现故障,变频器就会被锁定,可检测到下列故障:
变频器输出短路:SCF显示;
IGBT故障:xtF,其中x表示有关的IGBT编号;
IGBT短路:x2F,其中x表示有关的IGBT编号。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以,将[1.8故障管理](FLt-)→[IGBT测试](tIt-)→[IGBT测试](Strt)设置为[Yes]后可以使变频器在通电时以及每次发送运行命令时对IGBT进行测试。如果出现故障,变频器就会被锁定,可检测到下列故障:
变频器输出短路:SCF显示;
IGBT故障:xtF,其中x表示有关的IGBT编号;
IGBT短路:x2F,其中x表示有关的IGBT编号。
是否有帮助?