我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器的“参数组切换”、“多设置切换”、“多电机切换”分别应用于什么场合,它们之间什么区别?

问题描述:
ATV71变频器的“参数组切换”、“多设置切换”、“多电机切换”分别应用于什么场合,它们可以切换的菜单和参数有什么区别?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

如果只需要切换[1.3设置]中的参数,可以使用“参数组切换”功能;

如果是同一台电机应用于不同的工况,需要对包括[1.3设置](SEt-)外其他的参数做切换,可以使用“多设置切换”功能;

如果是同一台变频器拖动两台或三台不同的电机,而这几台电机在同一时间只有一台运行时,每一台电机都需要不同的设置,可以使用“多电机切换”来实现全部参数的切换。

它们可以切换的菜单和参数见下表:

切换参数 参数组切换 多设置切换 多电机切换
可切换的菜单和参数 仅在[1.3设置] (SEt-)菜单中选择一个包含1至15个参数的集合。 下列参数被共用无法修改,其他和多电机切换相同:额定电流、热电流、额定电压、额定频率、额定速度、额定功率、IR补偿、滑差补偿、同步电机参数、热保护类型、热态、可在专家模式访问的自整定参数和电机参数、电机控制类型。[1.3 设置] (SEt-)

[1.4 电机控制] (drC-)

[1.5 输入/输出设置] (I-O-)

[1.6 命令] (CtL-)

[1.7 应用功能] (FUn-),但 [多电机设置] 功能例外(仅能设置一次)

[1.8 故障管理] (FLt)

[1.13 用户菜单]

[用户设置]:用户在 [1.12 出厂设置](FCS-) 菜单中指定的设置的名称。