我们今天能为您提供什么帮助?

大功率ATV71变频器使用直流母线供电时,为什么要外加预充电接触器和电阻器?

问题描述:
大功率ATV71变频器使用直流母线供电时,为什么要外加预充电接触器和电阻器?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71HD18M3X~HD45M3X,ATV71H/WD22N4~D75N4,ATV71HU22Y~HD90Y 功率段内的变频器,变频器本身没有预充电回路,是靠可控硅实现对直流电容的充电时的保护,而当使用外部直流供电时,直流电源的两端是接到变频器的PA+和 PC-功率端子上,此时可控硅不起作用,因此必须外加预充电回路保护直流滤波电容,如下图所示:

1.jpg
相关参数设置:
1.【1.7应用功能】→【直流母线供电】→【预充电接触器分配】设置一个逻辑输出或者继电器输出来控制预充电接触器;
2.【1.8故障管理】→【输入电压缺相】→【输入缺相】设置为“忽略报警”。