问题描述:
ATV71******Modbus通讯 ,I/O模式、2线控制状态下,怎样控制变频器正/反转?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
正转:将控制字CMD(8501/8601)的Bit0置1,正转,Bit0置0,停机;
反转:rrS= CD0n (或C10n),将控制字CMD(8501/8601)的Bitn置1,反转, Bitn置0,停机;(n=1~15)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
正转:将控制字CMD(8501/8601)的Bit0置1,正转,Bit0置0,停机;
反转:rrS= CD0n (或C10n),将控制字CMD(8501/8601)的Bitn置1,反转, Bitn置0,停机;(n=1~15)。
是否有帮助?