问题描述:
IMC卡以太网端口的缺省IP地址如何计算?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
IMC卡以太网端口的缺省IP地址是基于设备的MAC地址计算出来的,缺省IP地址的前两段是10 和 10,后两段由卡MAC地址的后两个十六进制字节的十进制等效数字组成。缺省IP地址的子网掩码为255.0.0.0。例如:如果MAC address 是 00.80.F4.01.80.F2,那么default IP address 就是10.10.128.242。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
IMC卡以太网端口的缺省IP地址是基于设备的MAC地址计算出来的,缺省IP地址的前两段是10 和 10,后两段由卡MAC地址的后两个十六进制字节的十进制等效数字组成。缺省IP地址的子网掩码为255.0.0.0。例如:如果MAC address 是 00.80.F4.01.80.F2,那么default IP address 就是10.10.128.242。
是否有帮助?