我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器激活转矩控制功能时,需要给定速度信号吗?
问题描述:
ATV71变频器激活转矩控制功能时,需要给定速度信号吗?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

激活转矩控制时需要给变频器速度给定值,此时变频器运行速度在(速度给定值+正静态设置【dbP】)和(速度给定值-负静态设置【dbn】)之间,输出转矩就是转矩给定值的大小。如果输出速度等于(速度给定值+正静态设置【dbP】)或者(速度给定值-负静态设置【dbn】),则变频器运行在速度模式,输出转矩不可控。